This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:可以#39;t 查找 MSP 连接库

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597322/ccs-msp432p401r-can-t-find-msp-connectivity-library

器件型号:MSP432P401R
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

根据以下页面、我尝试将 CC2650 BoosterPack 与 MSP432连接:  

我正在设置桌面环境部分、找不到 MSP_CONNICITY_LIBRARY ... 或任何位置下载该库。 我可以从何处下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站(http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/msp_connectivity_library/latest/index_FDS.html)建议的链接将带我进入:   我已经下载了该链接、但无法解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathaniel、

    您可以在此处找到更新的说明和链接: dev.ti.com/.../

    您将在以下位置找到更多示例: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前正在使用 CCS6、是要让这些示例正常工作、还是必须转到 CCS7? 基本上、我希望在连接到 MSP432的 CC2650上运行一个示例项目、以便更好地了解如何为其编写程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您、Nathaniel、

    目前、由于 IDE 端增加了一些功能、MSP432 SDK 蓝牙插件需要 Code Composer Studio v7.1。 这将是未来 MSP432 + CC26xx 平台的"最低支持版本"、因此我建议进行更新(免费)。 Code Composer Studio Cloud 还完全支持 MSP432 SDK +蓝牙插件。

    我建议使用以下 SimpleLink Academy 模块作为起点:

    或者使用蓝牙插件附带的任何代码示例作为起点:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要使用 Simplelink 蓝牙插件、是的、您需要 CCS v7。 另一种选择是使用 CCS Cloud https://dev.ti.com/ide。 您应该能够使用 CCS 云导入/运行所有项目。

    此致、

    David