请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: 是否可以将 MSP-EXP432P401R 返工为完全在1.8V 电压下工作? (DVCC、AVCC、JTAG 全部为1.8V?)
我想、按照将 TPS73533替换为 TPS73418的思路、 (由于没有 TPS73518器件、我将在250mA 范围内工作)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以将 MSP-EXP432P401R 返工为完全在1.8V 电压下工作? (DVCC、AVCC、JTAG 全部为1.8V?)
我想、按照将 TPS73533替换为 TPS73418的思路、 (由于没有 TPS73518器件、我将在250mA 范围内工作)
[引用用户="Eddie Koh ]
器件型号: MSP-EXP432P401R
是否可以将 MSP-EXP432P401R 返工 为完全在1.8V 电压下工作? (DVCC、AVCC、JTAG 全部为1.8V?)
我想、按照将 TPS73533替换为 TPS73418的思路、 (由于没有 TPS73518器件、我将在250mA 范围内工作)
[/报价]
如果您使用 SEGGER jlink 等外部 JTAG 仓体、则可以移除所有跳线、并使用1.8V 的外部电源为 MSP-exp432p401r 开发板供电。