This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:返工 LaunchPad 以完全在1.8V 电压下工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596150/msp-exp432p401r-rework-launchpad-to-work-at-1-8v-entirely

器件型号:

是否可以将 MSP-EXP432P401R 返工为完全在1.8V 电压下工作? (DVCC、AVCC、JTAG 全部为1.8V?)

我想、按照将 TPS73533替换为 TPS73418的思路、 (由于没有 TPS73518器件、我将在250mA 范围内工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、
    感谢您的反馈!

    目前我们没有考虑这一点。

    如果您有任何后续问题、请随时通过离线方式向我发送电子邮件。

    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    在 Priya 的评论的基础上。 如果您要更改 LP 以在1.8V 电压下运行、请继续操作! MSP432将运行 t 1.8、但 TM4C 无法在1.8下运行、因此您需要一个外部仿真器。 TM4C 的运行需要3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eddie Koh ]

    器件型号: MSP-EXP432P401R

    是否可以将 MSP-EXP432P401R 返工 为完全在1.8V 电压下工作? (DVCC、AVCC、JTAG 全部为1.8V?)

    我想、按照将 TPS73533替换为 TPS73418的思路、 (由于没有 TPS73518器件、我将在250mA 范围内工作)

    [/报价]

    如果您使用 SEGGER jlink 等外部 JTAG 仓体、则可以移除所有跳线、并使用1.8V 的外部电源为 MSP-exp432p401r 开发板供电。