This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USB 描述符工具安装

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430USBDEVPACK, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595877/msp430f5529-usb-descriptor-tool-install

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430USBDEVPACKMSP-EXP430F5529LP

您好!

 

我尝试下载 MSP430F5529的 USB 描述符工具。 我已经完成下面的操作并下载 了 MSP430USBDEVPack。  

http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack#0 

但在该软件包中、我找不到任何要安装的应用程序。

在此软件包中,名为 “MSP430_USB_DescriptionTool”的文件夹包含以下文件和文件夹--


 

那么、有人能帮我找到 USB 描述符工具的安装文件吗? 提前感谢。

 

谢谢

Dipankar Panda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipankar、您好!

    MSP_USB_Descriptor_Tool.jar 文件以 WinRAR 存档的形式显示在屏幕截图中、是您要查找的可执行文件。 应在系统上安装了 Java Runtime Environment 的情况下打开它。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    非常感谢。 我已经安装了 Java,.jar 文件现在已打开。

    我有另一个查询。 在浏览由德州仪器在 YouTube 和 TI 网站上提供的演示视频时、<www.youtube.com/watch 在3:50分钟、导入/实施了一个名为"emulStorageKeyboard"的项目。  但是在浏览 Resource Explorer 时、我在 任何项目示例文件夹中都找不到名为"emulStorageKeyboard"的任何项目。 它显示了这些示例项目--

      

     

    那么、您能不能告诉我们我应该访问哪个示例项目?

     

    谢谢

    Dipankar 熊猫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dipankar、

    emulStorageKeyboard 项目存储在 Development Tools -> MSP-EXP430F5529LP -> Examples 文件夹下、标记为开箱即用体验。

    此致、
    Ryan