This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:通过控制器打开和关闭 Micro SIM900

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592905/ccs-msp430g2553-micro-sim900-powering-on-and-off-through-the-controller

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在处理的项目必须具有极低的功耗、这就是我必须在所有引脚和模块完成工作后关闭它们的原因。 到目前为止、我还没有遇到任何问题。
关闭后、我找不到打开 Micro SIM900电源的方法。
那么、我的问题是如何打开我的 micro SIM900模块。 我找到了一种通过 AT 命令关闭它的方法、但我无法找到重新打开它的方法。
您可以在下面找到我正在使用的模块的图片。

您可以看到、没有 PWRKY 引脚、据我所知、也无法通过 Launchpad 的+5V 引脚发送脉冲。  
我使用 launchpad 上的 TP1引脚为模块供电、我不知道如何通过 Code Composer Studio 控制此引脚。

结论:
关闭后、是否有人对通过微控制器打开该模块有一些想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martijn、

    您的问题似乎更多地涉及到如何正确操作 SIM900、而这是一个具有 MSP430 MCU 专业知识的论坛。 我可以提供有关如何使用 MSP430G2553 Launchpad 的建议、但不提供有关如何正确操作 micro SIM900的建议。

    您提到您正在使用 TP1为微型 SIM900供电。 这是连接到5V USB 电源轨的测试点。 它不是连接到 MSP430G2553的引脚、因此无法对其进行控制。 它只需为整个 MSP-EXP430G2 LaunchPad 供电。

    我想、如果有命令关闭 micro SIM900、也应该有命令打开它。 否则、您可能需要考虑通过 MSP430控制 FET、以便为微型 SIM900供电或切断电源。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    感谢您的回答!
    我没有找到一个论坛来询问有关 SIM900的问题、但我认为我可以从这里获得一些信息、以便通过控制器控制模块。

    我已经查找了一些命令,但很遗憾,在模块断电后,您无法向模块发送任何命令(完全关断),我可以将其置于睡眠模式,但这仍会消耗大量功率。

    因此、我可以插入一个 FET、它的源极连接到 TP1引脚、将栅极连接到另一个引脚、例如引脚1.7、并将漏极连接到 SIM900模块。
    我对这些摆线是否正确? 我对嵌入式系统和电子产品非常陌生(只有部分课程、总共1年)、但我愿意学习很多新知识。

    此致、
    Martijn Gielen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martijn、

    如果我正确记住了我的、对于 n 通道 MOSFET、您可以将源极连接到 GND、漏极连接到+5V、栅极连接到 P1.7。 请务必使用适当的 VGS 阈值来选择 MOSFET、该阈值可提供足够的电流来为 SIM900模块供电。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我会尝试这种方法、并会告诉您它是否起作用!

    此致、
    Martijn Gielen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我找到了另一个解决我的问题的方法。 我已经焊接了2根导线、1根导线连接到 PWRKey、另一根导线连接到 STATUS 引脚。
    现在、当 STATUS 引脚为低电平时、我可以通过向 PWRKey 引脚发送高电压为模块供电至少1、1秒。

    感谢您的帮助、希望这将帮助将来遇到同样问题的一些人。

    此致、
    Martijn Gielen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martijn、

    很高兴听到您能够解决此问题。 Micro SIM9000上是否提供 PWRKey 和 STATUS 引脚?

    此致、
    Caleb Overbay