器件型号:MSP-EXP432P401R
我正在利用此微控制器为高海拔空气气球实施遥测系统。 目前、我有两个工作温度传感器(ADC14)和压力传感器(I2C)。 我目前正在实施 SD 卡读取器和 GPS 单元。 读卡器为'OpenLog'、GPS 为 Venus638FFPx。 这两个都是由 SparkFun 制作的、不是由我选择的。 那么、这里有几个问题、如果这个帖子过载、我很抱歉。
首先: 此电路板在 J5上有一组"未使用"的引脚。 我可以配置这些引脚以供使用吗? I2C 或 SPI 可能? 我找不到任何有关这方面的文档。
并通过 SPI 直接与之连接、或者继续尝试实施 OpenLog、我发现这在室内的文档方面不是很令人满意。
我已经查看了此电路板的 Booster Pack、但重量是一个问题、因此已排除它们。