This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:Rev A&Rev B 的功耗差异

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593786/msp430fr6972-power-consumption-difference-of-rev-a-rev-b

器件型号:MSP430FR6972

尊敬的戴尔斯:

我的客户使用最小系统测试功 耗,使用空循环代码,3.3V,电源系列10 Ω 电阻测量电压 表示 功耗。

在电压  ,的 PIC 下、我们发现 A 的频率是 B,的两倍、但 A 的峰值为1/2 B、因此我们测试 REV B 的功耗大于 REV A

您是否具有相同的结果? 我们可以解决它吗? 谢谢~

版本 B:黄色

版本 A:绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Huixin ye"]我们发现 A 的频率是 B 的两倍[/引用]

    嗯、然后使它们相等。 如果功率 电流尖峰的频率不同、则比较其峰值对于您想要比较功耗而言是无用的。 确保两个测试系统上的电源轨电容器相等。 功耗是积分值、更好地使用示波器的积分选项。

    [编辑]有关 示波器集成数学的建议视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 Mars、
    客户使用相同的电路板代码和相同的代码、当低功耗电源,我们猜测内核或电源管理发生变化...但并未包含详细信息、请帮助确认
    您是否在 RevA 和 RevB~Tks~之间有扩散
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huixin、

    正确的做法是、假设 PMM 模块已在修订版本之间进行了修改、以更正器件勘误表(SLAZ627)中显示的 PMM24和 PMM27勘误表。 只要您的电源在 MSP430的规格内是可靠的、这不会影响系统启动。 您将需要提供更多详细信息、了解是否正在输入 LPM 以及在示波器上测量的确切值。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    作为 START,主代码是空循环 code_while ();我们没有使用 LPM、因为我们只能看到电流消耗类型的性能不同。 需要您帮助执行相同的简单测试和测量、tks~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tks、

    数据表中提供了预期的功耗测量值、如果您发现这在您的设置中不可重现、请提供详细信息。

    此致、
    Ryan