This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:LFXT1 - Cxin 和 Cxout 的绝对精确度和漂移

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594367/msp430f449-lfxt1---absolute-accuray-and-drift-of-cxin-and-cxout

器件型号:MSP430F449

团队、

我们在数据表中说明了 Cxin 和 Cxout 的典型电容值(下面的屏幕截图)。

我们是否有最大值?
您能否给出这些值的绝对精度和漂移值?


感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FRAMziskus、

    图像未正确附加、但我收集您正在参考以下内容:

    尽管未记录这些电容值的变化、但在任何情况下、它们预计不会变化+/- 10%。  还必须考虑其他几种寄生电容、例如封装和电路板走线中估算出的2pF 电容。  请遵循注释2和 MSP430晶体振荡器应用报告(SLAA322)中的所有建议: http://www.ti.com/lit/an/slaa322c/slaa322c.pdf 

    此致、Ryan