我尝试将比较器用作音频脉冲检测器。 我对烧毁零件抱有偏执、并且足够肛门、我尝试找到与术语完全匹配的结果。 因此、我有两个问题:
1 -我的假设是、具有"模拟输入 x"("Ax")等通用术语的引脚是 指可以为比较 器(其寄存器定义建议为"CAX")、运算放大器("OAx")和 ADC ("Ax")配置的引脚。 对还是错? 如果为 false、比较器的引脚是什么?
2 -我的直觉告诉我、在不存在危险的反向击穿电压情况下、我无法将零基准模拟波形(+和-峰值)发送到器件中。 是这样吗? 如果是、我需要一种简单的方法来校正波形。 在正极侧、简单的二极管可能就足够了。 我的担忧有两个方面:
A -(大约) 0.7V 反向偏置是否会有问题? 使用锗获得0.4v 是否更安全?
B -我使用相对较小的信号输入。 我想我可以使用内部运算放大器、但项目开始变得复杂。 此外、我不知道我是否可以在 正向偏置方向上失去0.7V 电压的情况下生活。 有什么建议? 如果我使用'Vcc'的25%基准电压、我的开关点为0.9V。 此外、如果我在波形整流中损失0.7V、则原始模拟电压必须为1.6V (所有电压均为负载)。 2 Vp-p 信号(1V PEAK +)无法工作。 :(
任何想法都值得赞赏。