This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:传输 GPS 坐标

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593257/ccs-msp432p401r-transmitting-gps-coordinates

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试  使用 XBees 将 GPS (Adafruit Ultimate GPS FeatherWing)坐标发送到另一个位置、然后 使用 CCS 在 LCD (Sharp 96 Booster Pack)上显示 GPS 数据。 我最初使用的是 Energia、但我认为使用 CCS 可能会更容易、尽管我确实有用于在串行监视器(Energia)上显示解析的 GPS 数据的功能代码。 这些器    件包括2对 X蜜蜂(共4对2个不同的范围)、3个 MSP-EXP432P401R (黑色版本)、GPS 和 LCD。 我想知道是否有任何示例演示了从一个 UART 器件获取数据并将其传输到另一个 UART 器件。 此外、对于我应该使用的 UART 引脚、您还有什么建议。 我计划将引脚3.2和3.3用于一个 UART 器件、但我不确定应该使用哪对其他引脚。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Resource Explorer 中提供的示例是环回应用程序、但您应该能够为应用程序删除和应用适当的部分。

    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我运行了这些示例、但如何检查其工作情况。 例如、是否有一个屏幕、我可以在其中看到传输的内容、或者我是否需要先将某个(GPS)连接到控制器? 很抱歉、我对微控制器和 CCS 非常陌生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 RealTerm 等串行工具从 PC 发送数据。 或者、您可以使用多个 LaunchPad、并让一个发射到另一个发射、并在调试器变量更新中观看。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要查看 CCS IDE 中的变量、可以设置断点并 更改属性(右键单击断点以打开对话框并选择断点属性)。  将断点操作从"Remain Halted"更改为"Update"视图、然后选择应在其中选择要查看的变量的表达式视图。