主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试 使用 XBees 将 GPS (Adafruit Ultimate GPS FeatherWing)坐标发送到另一个位置、然后 使用 CCS 在 LCD (Sharp 96 Booster Pack)上显示 GPS 数据。 我最初使用的是 Energia、但我认为使用 CCS 可能会更容易、尽管我确实有用于在串行监视器(Energia)上显示解析的 GPS 数据的功能代码。 这些器 件包括2对 X蜜蜂(共4对2个不同的范围)、3个 MSP-EXP432P401R (黑色版本)、GPS 和 LCD。 我想知道是否有任何示例演示了从一个 UART 器件获取数据并将其传输到另一个 UART 器件。 此外、对于我应该使用的 UART 引脚、您还有什么建议。 我计划将引脚3.2和3.3用于一个 UART 器件、但我不确定应该使用哪对其他引脚。
提前感谢