请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5310 工具/软件:TI C/C++编译器
我想用 MSP430F5310制作四转子、在座的任何人是否可以建议使用一套学习工具? 我是说仿真器和其他东西。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
我想用 MSP430F5310制作四转子、在座的任何人是否可以建议使用一套学习工具? 我是说仿真器和其他东西。
您好、Qi、
CC31xx/32xx 器件是 SimpleLink微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗、低于1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。 通过一次性集成 SimpleLink 平台,您可以将产品系列中的任何器件组合添加到设计中,从而在设计要求变更时实现100%代码重用。 有关详细信息,请访问 SimpleLink
解决方案概述。
SimpleLink 中包含的唯一 MSP 器件是 MSP432。 SimpleLink 平台中不包含 TI 的 MSP430低功耗微控制器。
此致、
Caleb Overbay