This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5310:为 MSP430F5310寻求解决方案

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592424/compiler-msp430f5310-ask-for-solution-for-msp430f5310

器件型号:MSP430F5310

工具/软件:TI C/C++编译器

我想用 MSP430F5310制作四转子、在座的任何人是否可以建议使用一套学习工具? 我是说仿真器和其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    我建议访问43oh.com。 这是一个由开发人员和业余爱好者组成的网站、他们使用 MSP430进行有趣的项目、如四转子项目。 只需快速谷歌搜索、即可找到以下链接:

    43oh.com/.../
    forum.43oh.com/.../

    此外、如果您不熟悉 TI MSP430、我们提供的 LaunchPad 开发套件可帮助您快速入门。 虽然 MSP430F5310没有精确的方案、但我们还提供目标板。 下面是一些指向一些 LaunchPad 和目标板的链接:

    www.ti.com/.../msp-ts430rgc64b
    www.ti.com/.../msp-exp430f5529lp

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad 和 BoostPak 之间有何区别?
    BoostPak 似乎就像 Arduino 中的"屏蔽层"、即扩展板、对吗?
    但我在 ccXXX 的描述中看到,BoostPak 似乎是对 MCU 某些部分的类比,它是分离的组件还是 MCU 的一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    LaunchPad 是一款开发套件、可用于在 MSP430 MCU 上快速评估和开发。 BoosterPack 就像 Arduino 屏蔽层。 它们可安装在 LaunchPad 的接头上、并为开发应用添加了其他功能。 BoosterPack 不是 MCU 的一部分。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP 低功耗微控制器与 SimpleLinkTmWiFi CC31xx/CC32xx 之间有何区别?
    主要是蓝牙通信模式和 Wifi 通信模式,还是其他模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、  

    CC31xx/32xx 器件是 SimpleLinkTm微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗、低于1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。 通过一次性集成 SimpleLink 平台,您可以将产品系列中的任何器件组合添加到设计中,从而在设计要求变更时实现100%代码重用。 有关详细信息,请访问 SimpleLinkTm解决方案概述

    SimpleLink 中包含的唯一 MSP 器件是 MSP432。   SimpleLink 平台中不包含 TI 的 MSP430低功耗微控制器。  

    此致、  
    Caleb Overbay