This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:Launchpad 在我的主 win10 PC 上停止工作、但在我的 win8笔记本电脑上仍然工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592330/ccs-msp430g2553-launchpad-stopped-working-on-my-main-win10-pc-but-still-works-on-my-win8-laptop

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

几个月前、我购买了 MSP430G2 Launchpad 和几个 MSP。 一旦我拿到了所有东西、我就使用 Energia V18试用了 LaunchPad、不管我做什么、我都无法使其正常工作。 所以我最后使用了 V17、它工作正常、但很不友好、经常崩溃、但它工作正常! 经过几个小时的测试和实验后、它刚刚停止工作、它不会上传代码。 它在测试过程中、所以我假设我的电缆有误、炸了东西或类似的东西、launchpad 坏了。 当时,我试图使用 CC (我有点害怕使用原因共谋),但却没有运气。 始终出现相同的错误"Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port (error = 57)"。 我尝试了不同的 USB 端口、电缆、重新启动 PC、重新安装驱动程序等... 我最后在我的笔记本电脑上安装了 Energia V17、但它运行得非常好、因此我不得不尝试安装 V18、但它当然不起作用。 我没有想法! 我不想使用我的笔记本电脑在过时的 Energia 版本上对我的 MSPS 进行编码。

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430G2553 Launchpad 上的跳线方向是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 PC 上使用 USB 3端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾经尝试过、但我刚刚尝试使用 USB 2端口、它工作正常(至少在 Energi 17中)。
    CC 无法识别任何连接、Energia 18的表现与以前一样。 有什么想法、为什么 CC 无法识别任何连接(在尝试创建新项目时)、或者我做了什么错误? 无论如何都要感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证项目设置是否显示

    在 CCS 中?