请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、 ENERGIA、
工具/软件:Code Composer Studio
几个月前、我购买了 MSP430G2 Launchpad 和几个 MSP。 一旦我拿到了所有东西、我就使用 Energia V18试用了 LaunchPad、不管我做什么、我都无法使其正常工作。 所以我最后使用了 V17、它工作正常、但很不友好、经常崩溃、但它工作正常! 经过几个小时的测试和实验后、它刚刚停止工作、它不会上传代码。 它在测试过程中、所以我假设我的电缆有误、炸了东西或类似的东西、launchpad 坏了。 当时,我试图使用 CC (我有点害怕使用原因共谋),但却没有运气。 始终出现相同的错误"Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port (error = 57)"。 我尝试了不同的 USB 端口、电缆、重新启动 PC、重新安装驱动程序等... 我最后在我的笔记本电脑上安装了 Energia V17、但它运行得非常好、因此我不得不尝试安装 V18、但它当然不起作用。 我没有想法! 我不想使用我的笔记本电脑在过时的 Energia 版本上对我的 MSPS 进行编码。
感谢所有的帮助!