This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:CTPL 示例不适用于2311开箱即用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1179496/msp430fr2311-ctpl-examples-will-not-fit-in-2311-out-of-the-box

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989MSP-EXP430FR2311

我尝试将 CTPL 与 MPSFR2311配合使用、但即使进行了最大优化、它们也似乎不适合器件。   我可以在没有库的情况下继续、但它非常适合我的应用。  有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否意味着 CTPL 库太大而无法满足 FR2311的要求?  

     作为参考、TIDM-FRAM-CTPL 使用 MSP430FR6989。

    谢谢、

    越豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为了澄清一点、"ctpl_ex1_GPIO_lpm45_MSP-exp430fr2311" 是 Resource Explorer (CCS)中的示例项目。  开箱即用、除非您将其向下按以恢复任何设备、否则它将不适合该部件。  即使"低级"代码也只需占用一半的器件。  这些示例可能是为每个部件生成的计算机示例、但应从库中删除此示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试编译例程、并遇到空间不足的错误。  这实在是不合理的,所以 我稍后会报告这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的问题、您可能可以选择具有更大存储空间的器件。 如果 fr2311是目标器件、 您似乎 只能放弃使用它。