请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989、 MSP-EXP430FR2311
我尝试将 CTPL 与 MPSFR2311配合使用、但即使进行了最大优化、它们也似乎不适合器件。 我可以在没有库的情况下继续、但它非常适合我的应用。 有人可以提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试将 CTPL 与 MPSFR2311配合使用、但即使进行了最大优化、它们也似乎不适合器件。 我可以在没有库的情况下继续、但它非常适合我的应用。 有人可以提供帮助吗?
你(们)好。
您是否意味着 CTPL 库太大而无法满足 FR2311的要求?
作为参考、TIDM-FRAM-CTPL 使用 MSP430FR6989。
谢谢、
越豪