This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:FR6989 ESI 校准浪费的时间过长

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625564/msp430fr6989-fr6989-esi-calibrate-waste-too-much-time

器件型号:MSP430FR6989

我使用 TI 的 FR6989-EVM 来仿真 ESI,、但校准 ESI DAC 需要太多的时间(大约20秒)

该代码可从 TI 网站下载、

那么、如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kissn、
    我现在正在获得有关这方面的专家。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kissn、

    您能否提供一些有关您正在使用的 EVM/电机板设置的信息? 传感器板和电机板之间的距离是多少?

    电机板离传感器板越远、自动校准例程找到最佳设置所需的时间就越长。 在 EVM 上进行评估时、我们建议最大距离为15mm、并在校准期间最大限度地减少对 EVM 或电机板的操作。

    如果遵循这些建议会减少校准延迟、请告诉我。

    此致、
    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kissn、
    这是否解决了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kissn、
    由于不活动、我将关闭此问题。 如果您需要更多帮助、请回复。