主题中讨论的其他器件:TPS5401、 MSP-FET
你(们)好 我刚刚收到了我的 EVM430F6736测试模块、我对此有一些问题。 如果我要为其提供220 VAC 电压、我应该将其插入接线端子接线片的什么位置? 因为来自线路/中性点源的导线未连接到端子接线片。 请帮助。 此外、我注意到 AGND 与 DGND 短接是否正常? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我刚刚收到了我的 EVM430F6736测试模块、我对此有一些问题。 如果我要为其提供220 VAC 电压、我应该将其插入接线端子接线片的什么位置? 因为来自线路/中性点源的导线未连接到端子接线片。 请帮助。 此外、我注意到 AGND 与 DGND 短接是否正常? 谢谢你。
您好、Nereo、
[报价用户="Nereo PE">您好。 我刚刚收到了我的 EVM430F6736测试模块、我对此有一些问题。 如果我要为其提供220 VAC 电压、我应该将其插入接线端子接线片的什么位置? 因为来自线路/中性点源的导线未连接到端子接线片。 请提供帮助。[/报价]
您是否使用了可提供独立 RMS 电压和电流的测试设置? 如果是、您需要将线路(220VAC)连接到 V+、然后将中性点连接到端子块顶部的(V-)。 对于电流、您将需要跨 i+和 i-进行连接。 这些连接可在 《用户指南》中的图13中找到。
如果您不使用测试设置、而希望连接实际负载(与测试设置模拟负载相比)、则必须以不同的方式连接到 EVM。 如果是、请参阅 用户指南中的图2。 基本上、您需要将线路(220VAC)连接到 I+。 然后、将 I-连接到 V+并连接到负载的一侧。 将负载的另一侧和 V-连接到中性点。 显然、从线路通过 I+、I-、您的负载连接到中性点的电线将需要处理您的负载消耗的电流。 V+和 V-的连接用于感应线路和参考中性点、因此它们不会承载负载的电流。
在图2中、"I1+/-"符号应与原理图中所示的"I2+/-"连接反转。 在用户指南第17页的顶部、它提到、虽然 EVM 硬件和软件支持测量第二个电流通道、但从德州仪器获得的 EVM 没有第二个传感器、并且任何电流输入只能连接到 I+和 I-。 如果需要放置额外的传感器,请使用两个左下方插槽,使其靠近接线端子 I’+和 I’-。 需要进行额外连接、以将这些传感器的输出连接到 PCB 上的 CUR1+和 CUR1-点。
[引述 USER="Nereo PE">此外、我注意到 AGND 与 DGND 短接是否正常? 谢谢。[/引述]
是的、没关系。 AGND 和 DGND 在同一平面上具有单独的覆铜、但它们通过 R22和 L2进行连接、可根据遇到的任何噪声调整其值。
与往常一样、在使用高压时、请务必小心并遵循我们的所有注意事项和警告。
此致、
James
MSP 客户应用
您好、Nereo、
DVCC 可通过 JTAG、外部电源或交流电源通过电容电源获得。 提供了各种跳线接头和跳线设置、以增加电路板的灵活性。 请参阅 用户指南中的第5.1.2节和表1。
此致、
James
MSP 客户应用
尊敬的 James:
我已经尝试过您关于为 EVM 供电的建议、但我仍然得到相同的结果。 此外、我已经为 V+和 V-端子提供了22VAC 电压、然后测量了流入 TPS5401的直流电压。 进入调制器的输入电压为39VDC、但 R27节点上没有任何电源。 我还从外部提供了3.6VDC 以检查 LCD 是否正常工作。 我的直流稳压器是否存在任何问题?
谢谢你。
尊敬的 James:
很抱歉、我在 EVM 上提供了220VAC 而不是22VAC。 我们在 TPS5401的输入侧没有发现任何问题、即我们将获得39V 电压、但输出侧仍然不提供任何电压。 我还检查了 TPS5401周围的组件、没有发现任何问题。 TPS5401似乎有缺陷、我们期待通过 Mouser Electronics 更换我的 EVM。
谢谢你。
您好、Nereo、
我最近自己收到了一个新的 EVM430-F6736、我遇到了类似的问题。 我现在正在调试它。
遗憾的是、我将在接下来的几天内不上班、因此作为一种临时的权变措施、为了帮助您保持开发进程、您可以将电池(例如、可输出大约3.6V 的锂离子电池)连接到 JP3的 VCC_EXT 和 GND 引脚、并将 JP4从 VCC_PL 更改为 VCC_EXT。 这将使您能够比使用施加到 JP3 VCC_EXT 和 GND 引脚的外部工作台电源更安全地将 EVM 连接到高压。 如果使用电池、您需要确保输出电压不超过 MSP430的最大输入电压。 此外、我会在为 EVM 供电的同时监控电池电压。 如果电源电压变化过大、您需要重新校准仪表、但对于常规测试、这应该起作用。
当您未连接到高电压时、您始终可以重新配置 EVM 以通过 MSP-FET 供电、以进行常规代码开发/调试工作。
我会随时向您发布。
此致、
James
MSP 客户应用