主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994
工具/软件:TI-RTOS
我已经能够成功地将一些 SPI 低级驱动程序示例(例如、使用不带 DMA 的 SPI)用于 MSP-EXP430FR5994开发板、现在我正在尝试让 SPI 与我的 TI-RTOS 项目协同工作、但我没有成功。 我正在尝试弄清楚在 TI-RTOS 项目上没有正确设置 SPI 的内容。
重现步骤:
在 Code Composer Studio 中、创建一个新的 CCS 项目并在 MSP430FR5994的 TI-RTOS 示例下选择"空(最小)"项目。
2.将 empty_min.cfg 和 empty_min.c 替换为两个附加文件。
3、将跳线 P6.0和 P6.1连在一起、以便将 EUSCIA1设置为环回模式。
4.生成并运行项目。
当我这么做时、SPI 传输会被设置、但 DMA 中断永远不会触发。 我猜 DMA 的设置不正确、但我不能弄清楚自己缺少的内容。 是否有人看到我需要更改什么才能使 SPI 事务与 TI-RTOS 配合使用?
e2e.ti.com/.../8611.empty_5F00_min.ce2e.ti.com/.../2335.empty_5F00_min.cfg