This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6721A:MSP430F6721#39 24位 Δ-Σ ADC SD24_B 的最高无噪声位是多少

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628442/msp430f6721a-what-is-the-highest-noise-free-bits-of-msp430f6721-s-24-bit-delta-sigma-adc-sd24_b

器件型号:MSP430F6721A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6721

大家好、

我的客户正在开发 O2检测产品、他们希望使用 MSP430F6721作为控制单元、以实现低功耗和24位 Δ-Σ ADC。 现在、他们有一个问题、在对直流信号进行采样时、SD24_B 的最高无噪声位是多少。 从数据表中、只有交流性能参数可用于计算噪声。 那么、您能帮我获得 SD24_B 的直流性能(无噪声位、有效分辨率)吗?

谢谢

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    ENOB 取决于所测量的值、数据表未对直流信号进行特性描述。 客户可以运行他们自己的测试、并使用 ENOB = log2 (满量程范围/输入参考噪声)= 24 - log2 (std.dev)来计算此值。 独立测试发现、对于直流信号、SD24的 ENOB 为~16.7位。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 我想知道 SD24可以在哪些参数下实现16.7位。 我的意思是、对于这个24位 ADC、我们可以得到16.7位的 OSR 和时钟频率是多少。

    此致、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    使用最高 SD24OSRx (1024)、最低 SD24GAINx (1)和最低采样频率(32kHz)来实现最大 ENOB。 不过、这会导致采样时间过长(32ms)。

    此致、
    Ryan