请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6721A 主题中讨论的其他器件:MSP430F6721
大家好、
我的客户正在开发 O2检测产品、他们希望使用 MSP430F6721作为控制单元、以实现低功耗和24位 Δ-Σ ADC。 现在、他们有一个问题、在对直流信号进行采样时、SD24_B 的最高无噪声位是多少。 从数据表中、只有交流性能参数可用于计算噪声。 那么、您能帮我获得 SD24_B 的直流性能(无噪声位、有效分辨率)吗?
谢谢
将会