请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2618-EP
当将 MSP430F2618用作 SPI 从器件并且还需要将另一个 SPI 或 i2c 用作主器件时、哪个主端口协议最有效? 例如、如果您通过一条 SPI 总线接收来自外部主器件的通信、然后需要通过第二条 SPI 或 i2c 总线与传感器进行通信、则速度性能是首选。 显然、SPI 总线能够实现更高的速率、但我不确定使用两条 SPI 总线是否会在微控制器中的某个位置瓶颈、而不是使用一个 SPI 和一个 I2C。