This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618-EP:MSP430F2618

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628154/msp430f2618-ep-msp430f2618

器件型号:MSP430F2618-EP

当将 MSP430F2618用作 SPI 从器件并且还需要将另一个 SPI 或 i2c 用作主器件时、哪个主端口协议最有效?  例如、如果您通过一条 SPI 总线接收来自外部主器件的通信、然后需要通过第二条 SPI 或 i2c 总线与传感器进行通信、则速度性能是首选。  显然、SPI 总线能够实现更高的速率、但我不确定使用两条 SPI 总线是否会在微控制器中的某个位置瓶颈、而不是使用一个 SPI 和一个 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    我将请商业团体来看看这个问题。 有人应该能够尽快提供反馈。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI 需要更少的 ISR 逻辑/事件处理、更少的时序/协议相关性、并且是双向的。 I2C 是瓶颈连接的主要考虑因素、因此只要有引脚空间、您就应该使用 SPI 主设备。

    此致、
    Ryan