This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用 LEA 时可能的最大 FFT

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628461/msp430fr5994-largest-fft-possible-using-lea

器件型号:MSP430FR5994

你好
我的客户询问是否可以使用 FR5994上的 LEA 执行1024点 FFT

通过查看用户指南和 DSPLIB、可以看到这取决于数据大小(Q15、Q31等)。 以及 LEA 共享存储器的可用容量。

但我仍不确定答案、因此您是否有一个简单的表格、其中某处是可以执行的 FFT 大小  

非常感谢
Bob 熏肉

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    答案由 Brent 在以下 E2E 帖子中提供: e2e.ti.com/.../583803

    简而言之、由于4KB 共享 RAM 限制、1024点(Q15为2048字节)为最大值。

    此致、
    Ryan