请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 你好
我的客户询问是否可以使用 FR5994上的 LEA 执行1024点 FFT
通过查看用户指南和 DSPLIB、可以看到这取决于数据大小(Q15、Q31等)。 以及 LEA 共享存储器的可用容量。
但我仍不确定答案、因此您是否有一个简单的表格、其中某处是可以执行的 FFT 大小
非常感谢
Bob 熏肉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我的客户询问是否可以使用 FR5994上的 LEA 执行1024点 FFT
通过查看用户指南和 DSPLIB、可以看到这取决于数据大小(Q15、Q31等)。 以及 LEA 共享存储器的可用容量。
但我仍不确定答案、因此您是否有一个简单的表格、其中某处是可以执行的 FFT 大小
非常感谢
Bob 熏肉