你(们)好
由于 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN v0.0的要求、我无法将项目导入 Code Composer Studio。
能否有人建议我如何/在哪里下载此版本、因为下载最低的版本是1.0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
由于 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN v0.0的要求、我无法将项目导入 Code Composer Studio。
能否有人建议我如何/在哪里下载此版本、因为下载最低的版本是1.0。
您好,
非常感谢您的响应、很遗憾、在将项目"blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"导入到 Code Composer Studio 中时、我仍然遇到同样的问题。 我在 Ubuntu 14.04lts 和 Windows 7上都尝试过64位计算机。 错误消息如下所示。
错误:产品'com.ti. 目前尚未安装 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN 的 v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
我已从 您的站点下载了“CCS_setup_7.2.0.00013”、“simplelink_msp432p4_SDK_1_50_00_12”和“simplelink_msp432_SDK_bluetooth_plugin_1_20_00_42”,并将其安装到 Windows 计算机上的“c:\ti”和 Linux 框中的类似等效项。 zip 文件("tidcd85")中的项目文件已解压到项目文件夹中。
使用"Import CCS Projects... "Projects"选项卡下的"Projects"选项、我选择了上面的项目并尝试加载。 我是否缺少任何其他安装?
此致
Narendra