This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN:版本0.0

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628069/simplelink-sdk-bluetooth-plugin-version-0-0

器件型号:SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN

你(们)好

由于 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN v0.0的要求、我无法将项目导入 Code Composer Studio。

能否有人建议我如何/在哪里下载此版本、因为下载最低的版本是1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您遵循了什么程序? 您是否使用了此处的说明:
    software-dl.ti.com/.../users_guide_simplelink_msp432_sdk_plugin.html

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

             非常感谢您的响应、很遗憾、在将项目"blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"导入到 Code Composer Studio 中时、我仍然遇到同样的问题。 我在 Ubuntu 14.04lts 和 Windows 7上都尝试过64位计算机。 错误消息如下所示。

          错误:产品'com.ti. 目前尚未安装 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN 的 v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

     我已从  您的站点下载了“CCS_setup_7.2.0.00013”、“simplelink_msp432p4_SDK_1_50_00_12”和“simplelink_msp432_SDK_bluetooth_plugin_1_20_00_42”,并将其安装到 Windows 计算机上的“c:\ti”和 Linux 框中的类似等效项。 zip 文件("tidcd85")中的项目文件已解压到项目文件夹中。

    使用"Import CCS Projects... "Projects"选项卡下的"Projects"选项、我选择了上面的项目并尝试加载。 我是否缺少任何其他安装?

    此致

    Narendra