This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2618:使用 MSP-FET 闪存仿真器进行调试时出现"&quot";初始化仿真器时出错:未找到 USB FET &quot";在 CCSv5上。 闪存仿真器可与 CCSv7、同一个项目正常工作。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627850/ccs-msp430f2618-debugging-with-msp-fet-flash-emulator-gives-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-on-ccsv5-flash-emulator-works-fine-with-ccsv7-same-project

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

目标:MSP430F2618

操作系统:Windows10

调试器:MSP-FET 闪存仿真器

CCS 版本5

我正在尝试在 CCSv5上调试我的项目、它返回 MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET 错误。  

在 TI 论坛上阅读了一些线程后、我尝试在 CCSv7上调试同一个项目、闪存仿真器运行正常、并且能够调试该项目。 此外、它还在与 CCSv7一起运行之前更新了闪存仿真器固件。

根据需要、我必须使该项目在 CCSv5上正常工作、并不断提供此错误。

以下是我为使仿真器与 CCSv5配合使用而执行的几个调试步骤。  

1) 1)卸载并自动安装设备驱动程序。

2) 2)完成了一些文档中的 MSP-FET 闪存仿真器调试步骤

3) 3)已检查子板与目标板的连接是否松动。

4) 4)我还可以在我的器件管理器中看到 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口、并且 COM 端口不会与任何其他器件共享。

等等

我还读出了 MSP430UIF 的类似问题之一、即 CCSv4和 CCSv5有不同的 DLL 版本。 它们不能与除各自 CCS 版本之外的任何其他 CCS 一起使用。 我还尝试查看是否可以降级仿真器器件的固件、但运气不好。 我只能找到将 MSP430UIF 从 V3降级到 v2的步骤。

是否有人可以帮助我解决此问题?

谢谢

Rishit