主题中讨论的其他器件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
目标:MSP430F2618
操作系统:Windows10
调试器:MSP-FET 闪存仿真器
CCS 版本5
我正在尝试在 CCSv5上调试我的项目、它返回 MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET 错误。
在 TI 论坛上阅读了一些线程后、我尝试在 CCSv7上调试同一个项目、闪存仿真器运行正常、并且能够调试该项目。 此外、它还在与 CCSv7一起运行之前更新了闪存仿真器固件。
根据需要、我必须使该项目在 CCSv5上正常工作、并不断提供此错误。
以下是我为使仿真器与 CCSv5配合使用而执行的几个调试步骤。
1) 1)卸载并自动安装设备驱动程序。
2) 2)完成了一些文档中的 MSP-FET 闪存仿真器调试步骤
3) 3)已检查子板与目标板的连接是否松动。
4) 4)我还可以在我的器件管理器中看到 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口、并且 COM 端口不会与任何其他器件共享。
等等
我还读出了 MSP430UIF 的类似问题之一、即 CCSv4和 CCSv5有不同的 DLL 版本。 它们不能与除各自 CCS 版本之外的任何其他 CCS 一起使用。 我还尝试查看是否可以降级仿真器器件的固件、但运气不好。 我只能找到将 MSP430UIF 从 V3降级到 v2的步骤。
是否有人可以帮助我解决此问题?
谢谢
Rishit