This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:直接使用 MCLK/SMCLK/ACLK 输出引脚作为定时器的输入?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627979/msp430f5438a-direcly-use-mclk-smclk-aclk-output-pins-as-inputs-for-timers

器件型号:MSP430F5438A

你好!

至少对于 MSP430F5438A、每个外部定时器时钟输入与 MCLK、ACLK 或 SMCLK 共用其引脚功能。 因此、我问自己是否可以将该引脚重复用作直接时钟输入。 这个想法源于这样一个事实:通常 ACLK 或多或少被锁定到 XT1 (因为始终处于活动状态的 RTC)和 SMLCK、例如 DCO。

请注意引脚共享:

  • P1.0/TA0CLK/ACLK
  • P2.0/TA1CLK/MCLK
  • P4.7/TB0CLK/SMCLK

有时、我需要一个使用不同时钟运行的计时器、如果我仔细 选择计时器、应该可以将 MCLK 直接重用为计时器输入:

       BIS  #BIT0、&P2DIR     //定义为输出  
       BIS  #BIT0、&P2SEL     // MCLK 输出
       //输入施密特触发器仍应处于活动状态; 然后还应可以将该 MCLK 信号用作 TA1CLK:
       MOV  #0x00YY、&TA1CTL  //使用 TA1CLK 运行 TA1、即 MCLK?

当然、引脚 P2.0会一直切换、并且可能会导致电流消耗显著增加(例如、典型值 在24MHz 和3V 时为360µA μ A)、但这会让我在(固件)设计方面有一定的自由度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jürgen、

    ACLK/SMCLK 可被用作定时器时钟源选择(TAxCTL/TBxCTL 的 TASSEL/TBSSEL 位)、所以无需直接将这些输出用作 P1.0/P4.7的输入。 无法同时选择 P2.0作为 SMLCK 输出和 TA1CLK 输入、请参阅数据表表的表6-43中的 P2DIR.x 列。 如果设置了 P2SEL 的 BIT0、您将不会收到有效的 TA1CLK 输入。 但是、您可以从 P11.1输出 MCLK、并将其连接到 P2.0、同时选择 TA1CLK 功能以实现此功能。

    此致、
    Ryan