请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、 MSP430USBDEVPACK
大家好、
我正在尝试运行 MSP430F5529LP usbserial 器件的示例、程序已编译并运行(这里没有问题)、问题是:
当它检查到 USB 的连接时、USB_getConnectionInformation 总是返回0、即使它连接到 USB。
另一个问题请回答:如果解决第一个问题、我应该如何通过 PC 连接到 USB? RS232数据记录器是否为 O.K? 或者我需要另一种协议?
谢谢:)