This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:运行 USB 串行器件示例

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627716/msp430f5529-run-usb-serial-device-example

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP430USBDEVPACK

大家好、

我正在尝试运行 MSP430F5529LP usbserial 器件的示例、程序已编译并运行(这里没有问题)、问题是:

当它检查到 USB 的连接时、USB_getConnectionInformation 总是返回0、即使它连接到 USB。

另一个问题请回答:如果解决第一个问题、我应该如何通过 PC 连接到 USB? RS232数据记录器是否为 O.K? 或者我需要另一种协议?

谢谢:)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davio、

    由于您使用的是 MSP-EXP430F5529LP、因此连接 PC 所需的唯一设备是微型 USB 电缆。 请参阅《LaunchPad 用户指南》(SLAU533)的开箱即用体验(1.3节)、以确保您的 USB 接口正常运行。 您从哪些资源获取示例代码?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan 的回应、
    很抱歉、我之前未清楚:

    我已经尝试过 TI-RTOS USB 驱动程序、键盘和鼠标、它们工作得很好!!!

    唯一的问题是 USBSERIALDEVICE 示例、我下载项目并将其导入 CCS7、然后尝试运行该项目、没有发生任何情况、我尝试使用波特率115200连接到 COM32 (Win7提供的内容)、但我没有收到任何内容。

    当我打开器件管理器时、有一个保修 MSP430-USB 示例! 我想问题出在哪里、可以找到 Win 7 MSP430-USB 示例驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davio、

    感谢您提供更多信息、请参阅 MSP430USBDEVPACK。 这也可能是 CDC 数字标牌问题、会导致某些 Windows 操作系统出现问题。 下面是另一个需要查看的资源: www.ti.com/.../slaa457a.pdf

    此致、
    Ryan