This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何使用 EnergyTrace 控制 MSP432的电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627760/ccs-msp432p401r-how-to-control-the-voltage-of-msp432-using-energytrace

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在寻找一种方法来控制 MSP432P401R 评估板的电压。

由于我想跟踪功耗、能耗和电压、因此我在 Code Composer Studio 中使用了 EnergyTrace 技术。

据我所知、调节 MSP432P401R 电压的方法是在模拟比较器模块(COMP_E)基准模块(REF_A)中设置基准电压。

在这两个模块中、它们都具有名为"COMP_E_setReferenceVoltage"和"enableReferenceVoltage"的函数。

我尝试在 CCS 中使用这些函数、但是 Profile Window (EnergyTrace)的电压值相同、为3V。

 是否有任何文档可以识别这些功能的使用情况? 我已经检查了"MSP432_DriverLib_Users_Guide-MSP432P4xx-3_10_00_09.pdf"、但无法了解。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432P401R 技术参考手册 (TRM)中提及的"基准电压"是模拟模块在将模拟值转换为数字(ADC)或进行比较(COMP 模块)时使用的基准。 这些设置不控制 Launchpad 上的电源电压。 您可以在下面的图表中看到如何使用基准电压、这是从上述 MSP432 TRM 第21节中提取的。您可以在 TRM 的第19节中找到为 ADC 提供电压的 REF_A 模块的类似方框图。

    注意:虽然可以更改传送到 MSP432的电压(通过从接头 J101上拉3V3跳线、然后将外部电源连接到目标侧引脚)、 在更改电源电压时、无法使用 EnergyTrace 测量电流。

    此致、

     Bob