主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在寻找一种方法来控制 MSP432P401R 评估板的电压。
由于我想跟踪功耗、能耗和电压、因此我在 Code Composer Studio 中使用了 EnergyTrace 技术。
据我所知、调节 MSP432P401R 电压的方法是在模拟比较器模块(COMP_E)或基准模块(REF_A)中设置基准电压。
在这两个模块中、它们都具有名为"COMP_E_setReferenceVoltage"和"enableReferenceVoltage"的函数。
我尝试在 CCS 中使用这些函数、但是 Profile Window (EnergyTrace)的电压值相同、为3V。
是否有任何文档可以识别这些功能的使用情况? 我已经检查了"MSP432_DriverLib_Users_Guide-MSP432P4xx-3_10_00_09.pdf"、但无法了解。
谢谢你