This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8701EVM:DRV8701EVM -MSPFET 调试器- Code Composer Studio

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626657/ccs-drv8701evm-drv8701evm--mspfet-debuggen---code-composer-studio

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 

我希望 DRV8701EVM 具有 MSP-FET 调试器和 Code Composer Studio。
我需要使用哪些引脚? 我是否需要安装驱动程序? 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JTAG 引脚2至电路板3.3V_MCU、引脚8至 TEST、引脚1至 RESET、引脚9至 GND。 驱动程序似乎已安装。 确保连接线尽可能短、如果存在连接问题、请将显示的特定错误发布。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复。

    现在我收到以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否组装了 R18? 您是通过 MSP-FET 还是外部电源为 MCU 供电? 执行导通性测试、以确保 JTAG 引脚2连接到 MCU 引脚1 (DVCC)、同样连接到引脚9至20 (DVSS)。 您还可以在开发此 EVM 时参阅电机驱动器论坛。

    此致、
    Ryan