This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4152:LCD 驱动器段选择问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627532/ccs-msp430f4152-lcd-driver-segment-selection-problem

器件型号:MSP430F4152

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我遇到 LCD 驱动问题。 我的 I/O 配置包括用于控制其他 IC 的单个 I/O。

例如:

S4:通用 I/O

S5: 通用 I/O

S6: 通用 I/O

S7: LCD 段7

当我激活 LCDS4时、通用 I/O 被禁用、但我也需要其他 I/O。

如何使用其他 IC 驱动 LCD?

感谢你的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    maxim 7219和/或7221可能适合您。 请注意、这些是5V 器件。