请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F4152 工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好!
我遇到 LCD 驱动问题。 我的 I/O 配置包括用于控制其他 IC 的单个 I/O。
例如:
S4:通用 I/O
S5: 通用 I/O
S6: 通用 I/O
S7: LCD 段7
当我激活 LCDS4时、通用 I/O 被禁用、但我也需要其他 I/O。
如何使用其他 IC 驱动 LCD?
感谢你的帮助