This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430FR2311:MSP430FR2311 Launchpad 上的锁定 CPU

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627374/starterware-msp430fr2311-locked-cpu-on-msp430fr2311-launchpad

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430-FLASHER

工具/软件:Starterware

我通过对0h 或0FFFFFFFFh 以外的 JTAG 签名进行编程来锁定 FR2311 Launchpad 上的 CPU。 我知道一个 BSL 密码。 是否有任何用于 Windows 或 Linux OS 的软件可用于使用板载仿真器解锁 LaunchPad? 如何擦除 Launchpad 上 CPU 的所有内存? (我知道、这是可以使用 BSL 的、但不知道哪个软件可以执行此操作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板载 eZ-FET 仅包括 SBW 连接、而不是 BSL、因此您必须使用 MSP-FET 或 MSP430-BSL 工具和 BSL 脚本编写器应用程序来发送错误的密码(擦除所有器件存储器)或发送正确的密码、然后发出批量擦除命令。 数据表的表6-4或6-5中提供了必要的连接。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以通过 SBW/JTAG 邮箱启动代码解锁器件(用户代码擦除0x1A1A)。 它可通过 eZ-FET Lite 和 MSP430-Flasher (msp430flasher.exe -e ERASE_USER_CODE)完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! MSP430Flasher -e ERASE_USER_CODE 工作正常!