请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP430-FLASHER
工具/软件:Starterware
我通过对0h 或0FFFFFFFFh 以外的 JTAG 签名进行编程来锁定 FR2311 Launchpad 上的 CPU。 我知道一个 BSL 密码。 是否有任何用于 Windows 或 Linux OS 的软件可用于使用板载仿真器解锁 LaunchPad? 如何擦除 Launchpad 上 CPU 的所有内存? (我知道、这是可以使用 BSL 的、但不知道哪个软件可以执行此操作)