请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 我想开发一个嵌入式项目、例如楼宇自动化。 将数据传送到 Thingsboard.io 平台。 我有 MSP432和 CC3100BOOSTA。 如何从头开始构建系统? 我从未从头开始开发过系统。 因此、我想详细了解这些步骤、以便通过遵循这些步骤、我可以开发一 个高效的系统。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想开发一个嵌入式项目、例如楼宇自动化。 将数据传送到 Thingsboard.io 平台。 我有 MSP432和 CC3100BOOSTA。 如何从头开始构建系统? 我从未从头开始开发过系统。 因此、我想详细了解这些步骤、以便通过遵循这些步骤、我可以开发一 个高效的系统。