This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625821/msp432p401r-msp432

器件型号:MSP432P401R

我想开发一个嵌入式项目、例如楼宇自动化。 将数据传送到 Thingsboard.io 平台。   我有 MSP432和 CC3100BOOSTA。 如何从头开始构建系统? 我从未从头开始开发过系统。 因此、我想详细了解这些步骤、以便通过遵循这些步骤、我可以开发一 个高效的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人知道有关 RTOS、多个中断、SPI 和 I2C 接口的项目的一些资源、这些资源将会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanket、您好!

    请在帖子中解释您对楼宇自动化的理解。 我希望您意识到楼宇自动化具有不同的标准(BACNet、KNX 等)、并且已经为多家供应商的家庭、商业和工业环境提供了产品。

    至于资源、您是否了解 了 www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk 上已提供的适用于 MSP432P4的 SimpleLink SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在 MSP432P401R 上执行一个楼宇自动化项目、我喜欢楼宇自动化的概念、因此我想开发一个项目、并将基于 MQTT 的数据发布为业余项目。 我不想在商业上开发楼宇自动化产品。 我想这样做是为了亲自动手、建立开发独立系统的信心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanket、您好!

    以下 URL 中提供的传感器到云设计将是让您的设计运行的更好方法。

    www.ti.com/.../tidep0084
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生、我不知道是否相关、我应该采取哪些步骤和项目来成为最好的嵌入式开发人员之一? 目前、我是嵌入式工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanket、您好!

    让我以一个温和的答复开始和结束发言。 该论坛用于讨论技术问题或寻求有关 TI 产品或软件出现的问题的技术建议、而不是用于个人技能发展的论坛。 我不认为我可以在论坛帖子的内容中添加任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有与模拟工程师口袋参考书类似的嵌入式产品口袋参考书?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有类似的《模拟口袋参考书》???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanket

    如果您想了解如何使用 SimpleLink MCU、请使用以下链接

    dev.ti.com/.../