请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6733 您好!
我的客户在 VREF 引脚上放置1000nF=1uF。 SD24_B 没有问题吗?
DS 建议使用100nF 电容、甚至接受"无电容"电容。 那么、像1uF 这样的大电容如何呢?
在 SD24REFS=1时、该引脚由一个缓冲器馈入1.2V 电压。 恐怕缓冲器可以使用更大的电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在 VREF 引脚上放置1000nF=1uF。 SD24_B 没有问题吗?
DS 建议使用100nF 电容、甚至接受"无电容"电容。 那么、像1uF 这样的大电容如何呢?
在 SD24REFS=1时、该引脚由一个缓冲器馈入1.2V 电压。 恐怕缓冲器可以使用更大的电容器。