This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:SD_24B VREF 引脚、一个更大的电容器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627301/msp430f6733-sd_24b-vref-pin-a-larger-capacitor

器件型号:MSP430F6733

您好!

我的客户在 VREF 引脚上放置1000nF=1uF。 SD24_B 没有问题吗?

DS 建议使用100nF 电容、甚至接受"无电容"电容。 那么、像1uF 这样的大电容如何呢?

在 SD24REFS=1时、该引脚由一个缓冲器馈入1.2V 电压。 恐怕缓冲器可以使用更大的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    建议使用100nF 来降低任何基准电压噪声。 因此、该引脚上的更大电容不会造成任何损害。 如果一个外部基准被输入到这个引脚(SD24REFS)、建议的电容值实际上变为10uF + 100nF。 因此、在 VREF 上使用1uF 电容器没有问题、只需确保软件初始化为内部基准提供足够的时间来正确趋稳。

    此致、
    Ryan