请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2
工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我想问一下。 我为 ads1292 ADS1292RECG-FE 购买了演示套件
此演示套件是否可用作开发板? 我可以使用 CCS 像使用其他开发板的 TI 一样在该演示板上下载和调试 MSP430吗?
ads1292 演示套件附带一个可用于更新固件的 USB 端口、但您必须使用软件包更新固件对其进行更新。
我尝试使用 CCS 调试连接到这些时间、但找不到调试端口。
非常感谢!