This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:我可以使用 CCS 调试 ADS1292RECG-FE 吗?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626882/ccs-msp430f5529-can-i-use-ccs-debug-ads1292recg-fe

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我想问一下。 我为 ads1292 ADS1292RECG-FE 购买了演示套件


此演示套件是否可用作开发板? 我可以使用 CCS 像使用其他开发板的 TI 一样在该演示板上下载和调试 MSP430吗?


 ads1292 演示套件附带一个可用于更新固件的 USB 端口、但您必须使用软件包更新固件对其进行更新。

我尝试使用 CCS 调试连接到这些时间、但找不到调试端口。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用户指南(SLAU384)的第2.2节列出了"MSP430固件调试、使用 eZ430 USB 仿真器"作为支持的特性。 也可通过 P4上的 TEST/RST 连接访问 SBW、而 TP21、TP23、TP26、TP27、TP28和 和 TP29。 精密数据转换器论坛可帮助解答您的电路板/EVM 特定问题。

    e2e.ti.com/.../584785
    e2e.ti.com/.../581362

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    您能给我一个 eZ430 USB 仿真器的 TI 订购 Web 链接吗? 我想订购它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eZ430可在 eZ430-F2013、eZ430-RF2500T 或 MSP-EXP430G2 LaunchPad 上找到。 eZ-FET 的工作原理类似、可在所有其他 MSP430 LaunchPad 上使用。

    此致、
    Ryan