请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
我使用 SWD 协议操作 MSP432、并且可以正确连接到 MSP432
但是、当我想通过 JTAG 命令,来复位 MCU 时、它没有生效。
我将命令0x006901写入 SYS_REBOOT_CTL 寄存器、但 MCU 不会复位
我还尝试向 SYS_RESET_REQ 寄存器,写入0x006901、但它也没有生效。
那么、我想知道我想通过 JTAG,复位 MSP432、我应该使用哪一个寄存器?