This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何通过 SWD 协议复位 msp432

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626919/msp432p401r-how-to-reset-the-msp432-through-swd-protocol

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我使用 SWD 协议操作 MSP432、并且可以正确连接到 MSP432

但是、当我想通过 JTAG 命令,来复位 MCU 时、它没有生效。

我将命令0x006901写入 SYS_REBOOT_CTL 寄存器、但 MCU 不会复位

我还尝试向  SYS_RESET_REQ 寄存器,写入0x006901、但它也没有生效。

那么、我想知道我想通过 JTAG,复位 MSP432、我应该使用哪一个寄存器?