请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
MSP432P401R 的 ADC 输入电阻值是多少? 我只能在其数据表中找到"输入多路复用器导通电阻"。 我认为这与 ADC 输入电阻不同、因为我通过3Mohm 和1Mohm 分压器为 ADC 提供电压、并且我可以获得正确的采样结果。 因此、我想 ADC 输入电阻的值非常大。 因此、当我将1k Ω 电阻器串联到 ADC 输入端时、我是否可以认为采样结果不会受到影响?