This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 ADC 输入电阻

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626624/msp432p401r-msp432-adc-input-resistance

器件型号:MSP432P401R

您好!

MSP432P401R 的 ADC 输入电阻值是多少? 我只能在其数据表中找到"输入多路复用器导通电阻"。 我认为这与 ADC 输入电阻不同、因为我通过3Mohm 和1Mohm 分压器为 ADC 提供电压、并且我可以获得正确的采样结果。 因此、我想 ADC 输入电阻的值非常大。 因此、当我将1k Ω 电阻器串联到 ADC 输入端时、我是否可以认为采样结果不会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入多路复用器导通电阻是正确的参数。 您用于进行测量的采样保持时间(us)是多少? 采样保持时间是可调的(选择时钟源、分频器和实际时钟数量)、以支持一系列源阻抗。 您可以尝试施加不同的电压(交流波形)、以查看采样保持时间是否足够、甚至可以在每个通道上使用不同的电压测量多个通道(通道序列)。 如果测量电压没有变化、那么我怀疑采样保持时间不相关、因为采样电容器上的电压不需要改变。

    请在此处查找类似的讨论:
    e2e.ti.com/.../2309160

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多路复用器导通电阻将是多路复用器的串联电阻、对吧? 这不是他想要的。

    user4484512:静态导通电阻非常高- 10 Mohm 左右。 如果您在数据表中找到最小值、则实际值可能会高得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!